This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:安全手册与 FMEDA 不匹配

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1465581/processor-sdk-am64x-safety-manual-dismatch-with-fmeda

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

工具与软件:

您好:

此问题完全与文档相关。

我正在尝试在测试中进行构建设计。  

我正在读取   AM64x 的 SafetyManual v2.1。

但 SafetyManual 和 AM64x_FMEDA_v0.9之间存在差异。


例如: 在 SafetyManual 中提到了 FSS_OSPI。 DiagsA、  但在  AM64x_FMEDA_v0.9 Excel 表中、它只有  FSS_OSPI.DiagsRam。


由于这两个文档都是 TI 内部文档、我应该给谁写电子邮件并寻求帮助?  

 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您在查看第25行、这是 FSS 的 RAM 阵列。

    与 FSS 关联的逻辑是第499行

    DiagsRam 将位于 RAM 行25、 DiagsA 将位于逻辑行499。