This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:比较模式下的 APWM 配置。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM620-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1465369/am620-q1-configuration-for-apwm-in-compare-mode

器件型号:AM620-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们 目前正在与 AM620-Q1合作、需要获取有关如何通过比较模式配置辅助脉宽调制(APWM)模块作为时钟源运行的指导。
具体而言、我们正在寻找以下方面的详细信息:
1.在比较模式下启用 APWM 的建议寄存器设置。


2.配置周期和占空比以产生时钟信号的步骤。


3.实现精确计时的任何限制或最佳做法。


4.概述流程的代码片段或文档参考示例。

5.我们正在尝试在 VxWorks 中使用此配置,有任何最短的方法来配置相同的配置。

6.我们还完成了 FreeRTOS 的 MCU+SDK 代码、但如果有任何裸机代码要配置、则需要加载太多文件。

此致、

Vaibhav V Agavile

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vaibhav、很遗憾我们没有任何 MCU+SDK AM62x 的 APWM 裸机示例。

    一个选项是尝试将 AM243x MCU+ SDK 的"nortos"版本:ECAP APWM 模式移植 到 AM62x。

    要配置 APWM、请参阅 AM62x TRM (AM62x Sitara 处理器技术参考手册(修订版 B)) "12.5.2.4.1.2 ECAP APWM 模式运行"

    高级阶跃为:

    -在 ECAP ECCTL2寄存器"表12-272. APWM 模式的 eCAP 初始化"

    - 可通过分别写入 CAP1和 CAP2寄存器来配置 APWM 信号的周期和占空比。 CAP1寄存器设置 APWM 信号的周期、而 CAP2寄存器设置占空比。

    谢谢!

    Paula.