This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:高温运行中出现问题

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1462879/66ak2g12-problem-in-high-temperature-operation

器件型号:66AK2G12

工具与软件:

大家好!

这是这个主题的延续。

66AK2G12:高温运行问题-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

客户已交叉检查样片、并将描述缺陷。

示例1:
・当器件的环境温度升至50°C 以上时、器件会反复复位并恢复。
・该器件产生的热量比正常器件多约5°C。
・当环境温度超过50°C 时、Y2引脚(复位启动)信号突然输出。
・Y2引脚用作看门狗复位引脚、连接到 AA3引脚(POR)。
・上述情况重复发生、因此复位和恢复是重复的。
・当温度下降时、复位会自动发生。

示例2:
・当器件的环境温度升至50°C 以上时、器件将完全停止。
・Y2引脚的信号(复位启动)不是输出、也不是 Aa3引脚的输入。
・即使温度下降、该器件也不会恢复、而是会在再次上电后恢复。

均已交叉检查。
样品在正常工作板上更换(在大约50°C 下正常工作1周)、
上述内容转载。 在约50°C 环境下30分钟内重现。

我们计划测量 Y2引脚和 Aa3引脚、
我们是否应该测量任何其他引脚?

另外、请告知我们是否存在任何预期原因。

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ito

    正如在另一线程中提到的、我不知道有任何类似的其他情况。  

    我将检查是否还有其他需要监控的引脚。

    -保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于示例1场景、您可以查看以下寄存器以确定复位的原因:

    RSTYPE - TRM 第5.4.5.4.13节
    BOOTCFG_RESET_STAT - TRM 第5.1.4.21节
    BOOTCFG_LRSTNMISTAT - TRM 第5.1.4.22节

    [报价 userid="584182" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1462879/66ak2g12-problem-in-high-temperature-operation "]・Y2引脚用作看门狗复位引脚并连接至 Aa3引脚(POR)。[/QUOT]

    我不确定将 RESETSTAT 连接到 POR 是否有效。 从数据表中可以看出、RESETSTAT 是 PORz 的函数...将其连接可能会影响确定复位源的能力。  

    您还可以查看输出时钟以查看 IS 是否在活动:

    OBSCLK_N (1)观测时钟输出、负 O L1
    OBSCLK_P (1)观测时钟输出、正极 O K1
    OBSPLL_LOCK (1)观察 PLL 锁定输出 OZ N5

    -保罗