This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:Linux Ubuntu 24上的 CCS v20.0.0 -安装后出现启动错误

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1465497/ccstudio-ccs-v20-0-01-on-linux-ubuntu-24---startup-error-after-install

器件型号:CCSTUDIO

工具与软件:

从 cmd 行调用 CCS 时出现此错误(即使在卸载/重新安装之后也是如此)  

jmrowca@jmrowca-GE63-Raider-RGB-8RF:~/ti/ccs2001/ccs/theia /home/jmrowca/ti/ccs2001/ccs/theia/ccstudio
[11626:0122/103037.435932:Fatal:setuid_sandbox_host.cc (158)]找到了 SUID 沙盒帮助程序二进制文件、但未正确配置。 而不是在没有沙盒的情况下运行、我现在正在中止。 您需要确保/home/jmrowca/ti/ccs2001/ccs/theia/chrome-sandbox 为 root 用户所有并使用模式4755。
跟踪/断点陷阱(转储内核)