This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:确认支持的 DDR 模型

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: J721S2XSOMXEVM, J722SXH01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1465071/tda4ven-q1-confirmation-of-supported-ddr-models

器件型号:TDA4VEN-Q1
主题中讨论的其他器件:J722SXH01EVM、J721S2XSOMXEVM

工具与软件:

您好!

J722SXH01EVM 上使用的 DDR 模型为 MT53E2G32D4DE-046 AUX:C、如果 MT53E2G32D4DE-046 AAT:C (J721S2XSOMXEVM 上使用的模型)、在客户电路板上使用、如果相同的 DDR 容量和电路设计、需要对软件进行哪些额外更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AUT 和 AAT 之间的差异在于温度范围。  我预计不会有任何软件更改。  您可以使用处理器产品网页(DDR-CONFIG-J722S)上提供的 DDR 配置工具对此进行确认。