This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:AM67A ISP 是否可以支持4x8M CMOS 图像传感器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1465462/am67a-could-am67a-isp-support-support-4x8m-cmos-image-sensor

器件型号:AM67A

工具与软件:

尊敬的 Expert:

AM67A ISP 是否可以支持4x8M CMOS 图像传感器?

可以同时支持多少个8M 摄像头传感器?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    AM67A 上的 ISP (VPAC)最高可达600MHz、吞吐量约为~480百万像素/秒。

    4x 8MP 30fps 为~960MP/s、这对于 AM67A 是无法实现的。

    也许可以实现2x 8MP 30fps、但这可能是一个剩余裕度很小的紧凑系统。