This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:内核密钥环的可信密钥

Guru**** 2542780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1466573/processor-sdk-am62x-trusted-keys-for-kernel-key-ring

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

工具与软件:

大家好!

我正在努力通过运行 OP-TEE 获得安全存储。

我们正在使用 TI SDK 9.x、因为我们仍在"Yocto Kirkstone"中。

~# keyctl 添加可信的 KMK "新32"@u
ADD_KEY:无此类器件

我似乎在做一些错误的事情。 现在、CPU 仍处于"HS-CPU"状态 FS。 我希望我可以在不首先转向"HS-SE"的情况下测试所有内容。

我在"ti-sysfw:am65x/am64x/am62x/am62ax/am62px:更新到版本 v10.01.08"中看到:"am62x:启用密钥环功能" 链接

那么、问题是:

-该受信任密钥是否只能从 TI-Sysfw 10.01.08开始提供?

-或仅当 CPU 处于"HS-SE"模式时才可用?

"你知道什么?

执行 xtest 时、我还会看到以下内容(随附完整报告):

*回归8002安全存储密钥管理器 API 自检
E/LD:init_elf:493 sys_open_TA_bin (17e5e280-d12e-11e4-a41a-0002a5d5c51b)
E/EMC TC:? 0 ldelf_init_with_ldelf:152 ldelf 失败且 res:0xff0008
由于 TA 不存在、因此忽略测试
Regression_8002正常

这是为什么?

感谢您发送编修。

Matthias

e2e.ti.com/.../OP_2D00_TEE_5F00_xtest.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthias

    您可以尝试在较旧的内核上使用10.1 sysfw。  

    谢谢

    Yogesh