This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:MCUSS 和 MAIN 域之间的 MCU_CPSW2G 网络共享

Guru**** 2541750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1466594/tda4al-q1-mcu_cpsw2g-network-sharing-between-mcuss-and-main-domain

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

TDA4AL 支持两个 CPSW2G、一个在"主域"中、另一个在"MCU 域"中。 我们的默认 SW SDK 网络堆栈在 A72内核上运行、但使用"MCU 域 CPSW 2G"RGMII 接口来实现"外部"以太网网络。 下面是一些问题:  

客户仅电路板设计 MCU 域 CPSW2G RGMII OUT、

1) 1)由于 A72内核已占用"MCU 域 CPSW2G RGMII"接口、因此 MCUSS (R5)固件如何访问以太网?

2) 2)我们是否有内部虚拟网络接口能够桥接"主域和 MCU 域"网络、即使它们中的每个都没有真正的引脚输出?

谢谢你。

Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gibbs、

    由于 A72内核已占用"MCU 域 CPSW2G RGMII"接口、MCUSS (R5)固件如何访问以太网?

    这必须在 A72和 R5之间使用某种 IPC 机制来实现。 我们目前没有这方面的开箱即用演示/示例。

    我们是否有内部虚拟网络接口可桥接"主域和 MCU 域"网络、即使它们中的每一个都没有真正的引脚输出?

    这不存在。

    此致、
    Tanmay