This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VL-Q1:CCS 无法连接到 TDA4VL

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1462630/tda4vl-q1-ccs-cannot-connect-to-tda4vl

器件型号:TDA4VL-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VL

工具与软件:

使用 CCS 连接到 TDA4VL 板时、系统会提示连接无法建立。 如何解决此问题?

TDA4VL 板已通电并正在运行。 相关环境如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我稍后使用 CCS12.81尝试连接到 TDA4VL 开发板。 发生了相同的错误。 请帮助我检查我的操作是否有任何错误。

    我创建了一个具有以下配置的 CCSproject

    我在 CCXML 中配置了仿真器和芯片、并在高级页面中配置了 Cortex_M4F_0的 GEL。

    保存后、我点击了 Test Connection (测试连接)、输出日志如下所示

    我使用的连接器和开发板连接如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您能使用板载 xd110 JTAG 连接进行连接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 XDS110配置进行了测试、这应该是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已成功启动工程、但我只能连接到 MCU_Cortex_R5_0、无法连接到 MAIN_Cortex_R5_0_0。 您能帮助我解决以下问题吗?

    当我尝试连接到 MAIN_Cortex_R5_0_0时、出现错误-1170

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们很高兴知道您可以使用 XDS110配置。

    我们建议查看 TI PSDK RTOS 文档、了解如何将 CCS 与电路板搭配使用、并确保您已完成所有步骤。 您可能需要查看脚本以了解详细信息-->  

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j721s2/10_01_00_04/exports/docs/psdk_rtos/docs/user_guide/ccs_setup_j721s2.html

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我使用相同的配置来连接另一个目标板、它可以成功连接到每个内核。 这是否意味着此目标板无法连接的 SOC 已损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这可能是电路板问题或 SoC 问题。 如果是 TI EVM、您可以选择使用 TI.com 中提到的 RMR 流程将电路板发回。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我问过我们的硬件同事、他们说该板的 VDD_WK_0V8已切断。 切断它是否会对 MCU2_0和 Linux 之间的连接产生任何影响?

    它连接到 SoC 的 P20引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="538169" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1462630/tda4vl-q1-ccs-cannot-connect-to-tda4vl/5618243 #5618243"]我询问我们的硬件同事、他们说这款主板的 VDD_WK_0V8已经停产。

    它在另一个目标板上是如何连接的、您刚才说成功连接到了所有内核? 请比较原理图 b/n 工作板和非工作板、看看这是不是唯一的区别。

    我们必须检查切割此切割对 硬件 人员的影响。 因此、在开始提问之前、请先告知上述情况。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这个问题已经解决了。 异常主板上的 PMIC 损坏、导致了此问题。 我在用新的 PMIC 替换它后解决了这个问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您确认这一点并通知我们。 我们将关闭该线程。