This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:如何在 MCU1_0的应用中配置 MPU

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1466425/tda4al-q1-how-to-config-mpu-in-app-of-mcu1_0

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我们的客户在使用 TDA4 (TDA4AL、SDK 8.6)时会遇到问题:

的 MPU 配置  MCU1_0  是在中完成的  SBL . 我们现在需要在中重新配置 MPU  MCU1_0的应用程序代码  而不修改 SBL。 现有产品已部署在客户端站点、因此我们目前无法通过 OTA 更新 SBL。 相反、我们的目标是通过 OTA 更新 MCU 应用程序来修改 MPU。

我们尝试了在 MCU1_0应用代码中配置 MPU、并且寄存器值指示更改成功。 但是、MCU1_0随后会立即崩溃。 我们怀疑可能存在限制、但不确定。 您能提供解决此问题的指导吗?

此致、

Zhu Xingyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xingyu:

    但是、 什么是 MCU 应用?  此 MCU 应用是否也会更新 SBL 的 MPU? 此 MCU 应用程序是否在 SBL 之后运行、SBL 是否会在 mcu1_0上加载此应用程序?

    此致、

    Brijesh