This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TDA4VH:从 Linux 空间引导 eMMC BOOT0

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1466421/faq-tda4vh-emmc-boot0-booting-from-linux-space

器件型号:TDA4VH

工具与软件:

Q1:如何   在 Linux 空间(而不是 u-boot 空间)将引导加载程序二进制文件(包括 tiboot3.bin、tispl.bin 和 u-boot.img)编程到 mmcblk0boot0或 mmcblk0boot1?

问题2:此外、如何控制在 Linux 空间使用哪个引导分区 、而不是 u-boot 空间(例如设置 partconf 和 bootbus)?

此致

Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    [报价 userid="567772" url="~/support/processors-group/processors---internal/f/processors---internal-forum/1466421/faq-tda4vh-emmc-boot0-booting-from-linux-space ]q1:如何将 引导加载程序二进制文件(包括 tiboot3.bin、tispl.bin 和 u-boot.img)编程为  Linux 空间的 mmcblk0boot0或 mmcblk0boot1而不是 u-boot 空间?

    > echo 0 > /sys/block/mmcblk0boot0/force_ro
    >dd if=/dev/zero of=/dev/mmcblk0boot0
    >dd if=/run/media/BOOT-mmcblk1p1/tiboot3.bin of=/dev/mmcblk0boot0 seek=0
    >dd if=/run/media/BOOT-mmcblk1p1/tispl.bin of=/dev/mmcblk0boot0 seek=1024
    >dd if=/run/media/BOOT-mmcblk1p1/u-boot.img of=/dev/mmcblk0boot0 seek=5120

    注意:执行上述命令以从 boot0引导后、请确保将 partconf 值设置为 boot0。

    >mmc extcsd write 179 0x48 /dev/mmcblk0
    >mmc extcsd write 177 0x02 /dev/mmcblk0

    将引导分区设置为 UDA:

    >mmc extcsd write 179 0x78 /dev/mmcblk0
    >mmc extcsd write 177 0x02 /dev/mmcblk0

    >echo 0 > /sys/block/mmcblk0boot0/force_ro
    >dd if=/dev/zero of=/dev/mmcblk0boot0
    >dd if=/run/media/BOOT-mmcblk1p1/tiboot3.bin of=/dev/mmcblk0boot0 seek=0
    >dd if=/run/media/BOOT-mmcblk1p1/tispl.bin of=/dev/mmcblk0boot0 seek=1024
    >dd if=/run/media/BOOT-mmcblk1p1/u-boot.img of=/dev/mmcblk0boot0 seek=5120