This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:Spectrum DIGITAL]#39;的 XDS510 USB Plus 仿真器可连接到 CCS20.0.1或更高版本下的 SK-AM62A-LP EVM

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1466296/am62a7-q1-spectrum-digital-s-xds510-usb-plus-emulator-can-connect-to-the-sk-am62a-lp-evm-under-ccs20-0-1-or-later

器件型号:AM62A7-Q1
主题中讨论的其他器件:SK-AM62A-LP

工具与软件:

你(们)好  

我正在使用 SK-AM62A-LP EVM 并想 使用 CCS20.0.1版本将 XDS510USB 连接到此板

但 CCS 无法自动检测 EVM?

我的问题是 XDS510USB Plus 仿真器能否连接到此 EVM?

此致

轩尼诗