This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM 资源共享问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1465073/tda4vm-tda4vm-resource-sharing-issues

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

大家好

我知道我们有三个域(主域、唤醒域和 MCU 域)、每个域都有自己的外设资源(GPIO、UART、I2C 等)。 我想知道:

  1. 是否可以从其他域访问主域外设(如 I2C、GPIO)?
  2. 跨域资源访问的过程是什么?
  3. 具体而言、如何从主域访问 MCU 域资源?"

是否有任何相关文档?

THS

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    资源的寄存器大多数是内存映射的、所以、是的 、交叉域访问是可实现的、这就使得它能够访问主域上的 MCU 域外设。

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       您能演示如何在 MCU 域中使用 I2C (主域)吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    它很简单、您可以尝试访问 I2C 寄存器、如果它们可以访问、则可以使用 I2C 驱动程序通过 i2c 进行配置和执行事务。

    此致、

    Brijesh