This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3-Q1:MCU 访问主域 GPIO

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1465846/am62a3-q1-mcu-access-main-domain-gpio

器件型号:AM62A3-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

客户无法使用 MCU 控制主 GPIO。 我会让客户稍后上传他们的代码。

 

BR、

Biao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、专家

    这是我的配置和代码

    我每130ms 执行一次计时器回调函数、将相应引脚上拉3ms、然后下拉。 然而、当使用示波器进行测量时、我没有检测到任何波形、并且波形保持低电平。

    BR、

    Huang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

         您能否在应用程序运行后使用以下脚本通过 MCU_R5F 转储寄存器?

        /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/AM62A_5F00_gpio.gel

    此致、

    Linjun

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

      配置 GPIO0_77后、请将代码添加到.mcu_plus_sdk_am62ax_xx/examples/drivers/boot/sbl_*/sbl_*/am62ax-sk/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/generated/ti_pinmux_config.c 变量"gPinMuxDomainMainCfg"。 谢谢。

    Linjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Linjun

    是的、配置 CCS 后、编译将在 ti_pinmux_config 中生成相应的代码。 c.我刚使用其他引脚进行了一个实验、其他引脚的配置也会生效。 唯一的区别是、我可以正常控制 MCU 域的引脚、但当我对 MAIN 域执行上拉和下拉操作时、无法激活 MAIN 域的引脚、例如 Y16 (GPIO0_77)

    BR、

    Huang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的黄先生:

      至于 GPIO PADCONFIG 寄存器只能由 DM-R5F 内核写入、您正在使用的应用程序在 MCU 域 R5F 上、它无法按预期修改 PADCONFIG 寄存器。 请在 SBL 代码函数  Pinmux_init 中配置所有 GPIO。 谢谢。  

    此致、

    Linjun