This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:AM335x 定制电路板通过 UART3引导

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1466245/am3359-am335x-custom-board-booting-via-uart3

器件型号:AM3359

工具与软件:


你好? 我在基于 AM335x icev2参考板启动定制电路板时遇到问题。

我们制作了基于 AM335x icev2板的新定制电路板。

我们正在该定制板上测试各种引导加载程序、目前 micro SD 和 SPI 引导已完成、但 UART 引导失败。

根据原因分析、引导加载程序中使用了 UART0、但由于我们当前的板基于 icev2、因此它基于 uart3。

在基于 Windows 而不是基于 Linux 的主机 PC 上、是否可以通过 UART3进行引导?