This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:SDK 10.1的 GPU 演示编译问题

Guru**** 2540310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1455527/tda4ven-q1-gpu-demo-compilation-issue-for-sdk-10-1

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具与软件:

您好!

   我有一个 GPU 演示编译问题要咨询你,希望帮助回答它~


SDK:TDA4VEN Linux SDK10.1


问题说明:
我发现该10.1 SDK 的所有与 GPU 相关的演示都未编译(主要是 visic_apps \ apps \ SV_demos)。 后来,我看了他们对应的 concerto.mak 文件,
我发现 SKIPBUILD=1在内部被跳过、因此我将其更改为0
ifeq ($(SOC)、$(filter $(SOC)、j722s am62a))
SKIPBUILD= 0
字节序
编译 GPU 演示错误、以编译 visic_apps \ apps \ srv-demos \ app_strv_camera 为例、将 app_strv_camera 的 concerto .mak 文件中的 SKIPBUILD 更改为0、
并同步其对 visic_apps \ applibs \ srv-bowl-lut_gen-applib 和 visic_apps \ kernels \ srv \ GPU、visic_apps \ kernels \ srv \ GPU \ 3dsrv、and 的依赖项修改
visic_apps \ utilities \ OpenGL \ src \ a72中的 concerto .mak 文件(所有 SKIPBUILD 都更改为0)仍无法编译。 是因为 SDK 版本10.1不支持此功能吗?
或者是否有其他一些设置? 具体错误如下:

您能否帮助确认原因以及如何进行必要的修改? 非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    大部分团队成员都在度假。 请预计会延迟响应。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好对不起的延迟,我是 OOO 和占用了其他任务。 这仍然是一个问题、或者您是否解决过这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我已经用其他方法解决了。