主题中讨论的其他器件:SK-AM62B
工具与软件:
我们的客户将 Processor SDK Linux 10.01.10.04与 Yocto 配合使用、想要了解如何在硬件开关模式下使用 CPSW3g。
默认情况下、Yocto 预构建的 SD 卡映像似乎在双 EMAC 模式(eth0和 eth1)下使用 CPSW3g。
root@am62xx-EVM:~# ifconfig -A
eth0:flags=4099 MTU 1500
以太网1c:63:49:0f:61:86 txqueuelen 1000 (以太网)
RX 数据包0字节0 (0.0B)
RX 错误0丢弃0溢出0帧0
TX 数据包0字节0 (0.0 B)
TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0
eth1:flags=4099 MTU 1500
乙醚9a:27:b7:50:C8:f0 txqueuelen 1000 (以太网)
RX 数据包0字节0 (0.0B)
RX 错误0丢弃0溢出0帧0
TX 数据包0字节0 (0.0 B)
TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0
Lo: flags=73. MTU 65536
INET 127.0.0.1网络掩码255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10.
loop txqueuelen 1000 (本地环回)
RX 数据包10字节1436 (1.4 KiB)
RX 错误0丢弃0溢出0帧0
TX 数据包10字节1436 (1.4 KiB)
TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0
Yocto SDK 用户手册介绍了 CPSW3g 提供的开关模式功能、但这些配置似乎在桥接模式(br0)下使用 CPSW3g。
如何在不使用桥接模式的情况下在开关模式下使用 CPSW3g?
此致、
大辅