This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1464747/tda4vm-tda4vm

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

我遇到错误 "没有名为"tflite_runtime"的模块" TensorFlow Lite 时看到的代码相同。 您可以帮助解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关您的项目的更多详细信息? 您使用的是哪种 HLOS 和 SDK 版本?

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我正在按照 Edge AI Academy 中提供的说明 和名为 Process This:Edge AI 技术主题| TI.com 的在线研讨会来着手实现该项目 
    您能否指导我执行步骤并确认上述命令是否准确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请记住、该模块是为较旧的 SDK 版本08.02.00.02开发的、并使用 python 版本3.8进行了验证。  您能否验证 您是否使用相同的版本?

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabiana:

    感谢您的留言。

    我们确认使用的是指定的 Python 版本3.8。 请告知我们是否需要进一步验证或协助。

    此致、
    Ashok G R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:

    您是否能够按照"PC 上的软件安装"中的步骤操作而不会出现问题?

    谢谢!

    Fabiana