This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62B-P1:运行 bitbake 时收到奇怪的错误消息

Guru**** 2560080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1465571/sk-am62b-p1-getting-weird-error-messages-while-running-bitbake

器件型号:SK-AM62B-P1

工具与软件:

运行以下命令以构建 Linux SD 卡映像后(请参阅 software-dl.ti.com/.../Overview_Building_ SDC_SDK.html)

Git 克隆 git.ti.com/.../oe-layersetup.git tisdk
cd tisdk
$./ oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk/ processor-sdk-scarthgap-chromium-10.01.10.04-config.txt
CD 版本
. CONF/setenv
MACHINE= 62xx-EVM bitbake -k tisdk-default-image

我收到以下错误消息:

错误:变量 BB_ENV_EXTRAWHITE 已重命名为 BB_ENV_PASSTHON_ADDIMENTS
错误:外壳环境变量 BB_ENV_EXTRAWHITE 已重命名为 BB_ENV_PASSTHURING_ADDIMENTS
错误:退出以允许更正环境变量

两个环境变量的内容相同、我不知道问题出在哪里。

$ echo $BB_ENV_EXTRAWHITE
机器设备 TCMODE TCLIBC http_proxy ftp_proxy all_proxy all_proxy no_proxy SSH_agent_PID SSH_AUTH_SOCK_SRCREV_POLICY SDKMACHINE BB_NUMBER_TH_READS parallel_make gIT_proxy_command

回显$BB_ENV_PASSTHON_ADARDS
机器设备 TCMODE TCLIBC http_proxy ftp_proxy all_proxy all_proxy no_proxy SSH_agent_PID SSH_AUTH_SOCK_SRCREV_POLICY SDKMACHINE BB_NUMBER_TH_READS parallel_make gIT_proxy_command

在操作系统上运行: Linux Ubuntu 22.04.

感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    看起来您可能在同一个 shell 会话中运行了一个较旧的 Yocto 版本和较新版本、较旧版本则留下了 ENV 名称("...white")、这些名称不再与新的命名方案兼容、而 Yocto 正抛出有关此问题的错误。

    您是否可以打开新的 shell 会话、确认 $BB_ENV_EXTRAWHITE 未定义、然后执行"source conf/setenv"和"... bitbake ..."步骤?

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andreas、他解决了这个问题、但是在运行 Yocto 构建几个小时后、系统被冻结、然后我得到了其他错误:

    警告:与服务器通信时出错:[errno 104]对等设备重置连接
    警告:与服务器通信时出错:[errno 111]连接呼叫失败('127.0.0.1'、36077)
    警告:与服务器通信时出错:[errno 111]连接呼叫失败('127.0.0.1'、36077)
    警告:与服务器通信时出错:[errno 111]连接呼叫失败('127.0.0.1'、36077)
    错误:PRservice localhost:36077不可用
    错误:无法启动 PR 服务器、退出、请检查 bitbake-cookerdemon.log

    但我认为这些问题已经与系统资源不足有关、因为我在 Windows 主机上使用 VM Ubuntu。 在本机 Linux 上运行。