This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVMK2GX:EVMK2G 外设测试、设置处理器配置以进行 CCS 操作

Guru**** 2551200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1462526/evmk2gx-evmk2g-peripheral-tests-setting-up-processor-config-for-manipulation-with-ccs

器件型号:EVMK2GX

工具与软件:

我尝试按照此论坛帖子 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/791/t/1135633中描述的说明进行操作、但未能成功完成.bin文件的安装。

我目前正在使用 K2G EVM 并尝试执行一些外设测试、但是可用文档很少。

如果有任何人对此主板/处理器的相关经验、非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您说.bin 文件是什么意思? 是 CCS 安装程序吗?

    谢谢!

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按照一个分步的步骤为 EVMK2G 运行 GPIO 示例、该示例指出我必须在我的计算机中安装处理器、安装程序是一个 bin 文件、我在我的原始问题中附加了链接。。。 您是否成功将此电路板与 CCS 配合使用?… 如果是这样、我要感谢您引导我完成该过程、我已经在这方面停留了两周、我只想做的是音频旁路(使用麦克风线路输入、并从线路输出中收听)。

    谢谢!

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您  的意思是您在将 ti-processor-sdk-linux-k2g-evm-06.03.00.106-Linux-x86-Install.bin 安装到 Linux PC 时遇到了问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完全正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您要按照常见问题解答中的建议使用  PROCESSOR-SDK-RTOS 示例、应从 www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-K2G 下载 PDK-K2G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我下载的处理器、但我仍然无法使用 CCS 中的电路板、并缺少诸如 KeyStone II 之类的"程序包"(我不知道这个词是否正确)。

    为了阐明我要做的事情、我需要对音频信号的 DSP 使用此电路板。

    谢谢你的帮助,我很抱歉,如果我不清楚地解释自己... 我对此不熟悉、英语不是我的主要 语言  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否安装了最新的 CCS? 请尝试使用经 K2G PDK 测试的早期版本: https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO/9.3.0.00012。

    如果您仍遇到问题、请上传错误、我们会联系 CCS 团队来为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我现在安装了9.3版本,并解决了缺少的软件包问题,但我仍然无法安装处理器 https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-K2G#downloads,我开始认为这是我正在使用的 Ubuntu 版本。 目前我使用的是 Ubuntu 20.04。 一个问题是、一旦我执行了 bin 文件、下一步就是在终端./setup.sh 中运行、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试 Ubuntu 18.04。 安装 SDK 后、您可以按照您参考的常见问题解答进行操作、并运行脚本以创建 CCS 示例工程。 唯一的例外是 FAQ 是针对 Windows 编写的、你需要运行相应的 Linux .sh 脚本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、降级我的 Ubuntu 版本让我能够正确安装处理器... 最后一个问题是、要对裸机进行配置、还应该进行哪些其他配置? 我没有找到有关它的其他论坛帖子。

    非常感谢您到目前为止提供的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看: software-dl.ti.com/.../index_how_to_guides.html