This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM69A:resnet50 v1.5和 yolov5m 有没有参考资料?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1466054/processor-sdk-am69a-is-there-any-reference-material-for-resnet50-v1-5-and-yolov5m

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM69A
主题中讨论的其他器件:SK-AM69

工具与软件:

尊敬的 Expert:

客户需要在 SK-AM69上运行 resnet50v1.5和 yolov5m

他阅读了以下信息

https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-edgeai/AM69A/09_00_00/exports/docs/common/sample_apps.html

是否有任何其他文档或源代码可用于参考?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    这是一个很好的起点。

    下一步、您应该从 GitHub 下载 TIDL 工具集、我在下面放了链接。

    https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools

    它是开源的、每个人都可以下载。 有很多示例代码和文档。 阅读这些文件需要一些时间。 但我建议运行一些示例、Jupyter 笔记本示例易于使用、我在下面发布了链接。  

    github.com/.../jupyter_notebooks

    获得 TIDL 的基本理想之后、可以运行 TIDL 工具集中的一些 python 或 C++示例代码。  

    我现在将关闭该工单。 如果您有其他问题、请随时打开新的 TT。  

    此致

    文立