This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:将 eMMC 从 MTFC16GAPALBH-AAT 升级到 MTFC128GAZAQJP-AAT (旧版本已停产:MTFC128GAPALBH-AAT)

Guru**** 2472510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1465424/am6442-upgrade-emmc-from-mtfc16gapalbh-aat-to-mtfc128gazaqjp-aat-old-version-is-eol-mtfc128gapalbh-aat

器件型号:AM6442

工具与软件:

团队成员、您好!  

我的客户希望使用更大的 eMMC 存储器。 目前正在使用 Micron MTFC16GAPALBH-AAT 16GB eMMC。

他们希望在不改变设计的情况下提高 eMMC 的密度。

我在微米页上看到 MTFC128GAPALBH-AAT 是 EOL。 这似乎是一个适当的投入,因为他们寻找

128GB (1Tbit)的替换降。 但在 Digikey 上、他们建议将 MTFC128GAZAQJP-AAT 作为替换部件。  

您看到较新器件存在任何限制吗?

谢谢

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    AM64x 支持符合 eMMC 规范5.1的 eMMC 器件。 对存储器大小没有限制。