工具与软件:
我已经 使用中的 balenaEtcher 工具刷写了默认映像(tisdk-default-image-am62pxx-evm-10.01.10.04.rootfs.wic.xz)
面向 SK-AM62P-LP 板的 sdcard、 之后在引导目录中、我 只能看到 tiboot3.bin、tispl.bin 和 u-boot.img。
但在测试过程中、我将在各自的内核调试 COM 端口中打印 R5内核调试、但我找不到 R5内核映像?

根据下图、我们可以在引导目录中看到 wkup_R5_image 和 MCU_R5_image、但实际上并没有。 我必须替换我的定制 MCU_R5_image。
请求您提供替换 SDCARD 引导目录中 MCU_R5_image 的步骤建议?