This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:自动回放模式下的计时器初始化、但溢出后不重新加载计时器值。

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1456616/am620-q1-timer-initialization-for-autoreload-mode-but-not-reloading-the-value-of-timer-after-overflow

器件型号:AM620-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队:

我已经用自动重新加载模式和过流中断模式完成了定时器初始化。 但即使在自动回放模式下配置计时器后也是如此。

计时器不会从加载值重新加载、但会从0x0的初始值开始。

除了该配置之外、要让计时器在溢出后重新加载值、还需要进行什么配置?

参考:

此致、

Vaibhav V Agavile

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在使用哪种 SDK? Linux 或 MCU+TM

    这将帮助我们指派正确的工程师提供支持。

    谢谢!

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anshu、您好!

    使用的 SDK:mcu_plus_sdk_am62x_09_02_00_38、并使用 MCU+。

    此致、

    Vaibhav V Agavile

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    该主题将重新分配、因此请等待1-2天的时间进行回复。

    此致!

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    计时器实现在溢出状态下完成、并且根据 MCU+SDK 中系统 cfg 的用户配置、支持这种单次或自动重新加载模式。

    您能否确认您已查看 MCU+SDK 的计时器实现?

    此致、

    Anil。