This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:在 SK-TDA4VM 上安装 Weston &Wayland pakages

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1466523/sk-tda4vm-installing-weston-wayland-pakages-on-sk-tda4vm

器件型号:SK-TDA4VM

工具与软件:

我想在 SK-TDA4VM 板上安装 Weston & Wayland pakages、我们是否有 TI 对此板提供的任何特定库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    Weston 和 Wayland 包已预包含在我们为 SD-TDA4VM 发布的基于 Yocto 的文件系统预构建映像中。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我想使用 Wetson & Wayland pakages、我需要完整的 SDK 还是可以使用任何其他目标、那么 bitbake 的目标应该是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须至少使用 tisdk-default-image。 将包含的其他目标是 tisdk-adas-image 和 tisdk-edgeai-image。

    谢谢。