This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:需要有关 TIOVX 用例扩展的信息

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1466482/tda4al-q1-need-info-on-tiovx-use-case-extensibilty

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

大家好、

我们要求通过 CAN 从 R5F 内核读取超声波传感器数据、USS 数据处理在 A72上进行。

我们正在考虑在这个用例中使用 tiovx,其中我们创建了一个包含3个节点的 openvx 图形的应用程序, 节点1 (R5F): 接收超声波传感器数据(定期) --> 节点2 (A72) :处理 Ultra 声波传感器-> 节点3 (A72) :通过共享内存在应用程序外发送 Ultra Sonic 传感器数据;  

请告知我们、我们能否在此用例中使用 tiovx

此致

Sriincara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sriinclha:

    听起来所有3个节点都是自定义节点对吧?  

    如果是、那么从 TIOVX 的角度来看、R5上的 Node1以及 A72上的节点2和3不存在问题。  除非您有与此相关的更多具体问题、否则看起来就像一个基本的图。

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    所有节点均为自定义节点。

    我唯一感到怀疑的是、我们需要从 R5F 内核接收 CAN 驱动程序数据。 我们可以从 R5F 上运行的节点调用与 CAN 接口相关的调用吗?、就像我们在视觉应用中为视频和成像驱动器调用 FVID2接口一样。

    此致

    Sriincara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sriinclha:

    您是否有一个独立的 CAN 应用程序或在负责执行此任务的 R5F 上运行的代码片段?  
    我建议从这里开始、然后将该代码放入该节点的过程回调中。  

    此致、

    Nikhil