工具与软件:
您好!
TI 是否可以通过 bootelf 命令添加对从 Uboot 运行此工具的支持?
我尝试过以下操作:
按任意键以停止自动引导:0
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=> USB 开始
正在启动 USB...
总线 USB@31000000:寄存器1000840 NbrPorts 1.
启动控制器
USB xHCI 1.10
总线 USB@31100000:寄存器1000840网络端口1.
启动控制器
USB xHCI 1.10
正在扫描总线 USB@31000000... 找到2个 USB 设备
正在扫描总线 USB@31100000设备... 找到1个 USB 设备
正在扫描存储设备的 USB ... 1找到存储设备
=> fatls USB 0 /
EFI/
19186176图像
315539 tiboot3-am62px-hs-fs-evm.bin
315539 tiboot3.bin
12285 ti_logo_414x97_32bpp.bmp.gz
1601499 tispl.bin
1179267 u-boot.img
574 uEnv.txt
系统卷信息/
338672 AM62A_AM62P_TEYE_A53_READ.out
8个文件、2个目录
=> fatload USB 0 0x82000000 /AM62A_AM62P_TEYE_A53_READ.out
在26 ms (12.4 MiB/s)内读取338672字节
=> MD 0x82000000
82000000:464c457f 00010102 00000000 00000000 .ELF .................
82000010:00b70002 00000001 791179c0 00000000 .......... Y.Y...
82000020: 00000040 00000000 0004ee30 00000000 @… 0…
82000030:00000000 00380040 00400002 00f200f3...@@…
82000040:00000001 00000006 00010000 00000000 ..........
82000050: 70000000 00000000 70000000 00000000 .. 第页...
82000060:00010000 00000000 00010000 00000000 ..........
82000070:00010000 00000000 00000001 00000007 ..........
82000080:00020000 00000000 79100000 00000000 .......... Y...
82000090: 79100000 00000000 0002d737 00000000…………………………………………………………………………………
820000a0:0005dd30 00000000 00010000 00000000 0..........
820000b0:00000000 00000000 00000000 ..........
820000c0:00000000 00000000 00000000 ..........
820000d0:00000000 00000000 00000000 ..........
820000e0:00000000 00000000 00000000 ..........
820000f0:00000000 00000000 00000000 ..........
=> bootelf 0x82000000
=>
=>
=>
=>
请注意、我们将 UART5用作控制台端口、但我仍然看不到 UART0上有任何输出、知道它可以正常工作、因为在引导期间会打印一条消息(uboot 的引导、不是 elf)。
UART0上出现的消息:
.10.0-367-g00f1ec6b87-dirty
通知:BL31:创建时间:2024年2月9日16:09:05
谢谢!
道格