主题中讨论的其他器件:DAC60508、
工具与软件:
您好、TI:
我们 在设计中使用 SPI-DAC DAC60508ZCRTER、能否让 DAC60508ZCRTER 启动内核器件驱动程序、以及如果要修改 BSP 源代码的任何其他部分以便启动此器件、请告知我们。
谢谢!
Prathibha
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、 Prathibha:
我们没有上述资源。 DAC60508使用24位 SPI 帧、并在时钟下降沿(在大多数控制器中通常是 SPI 模式1或2)捕获数据。 如果您有关于 AM6442 SPI 外设的任何问题、我会将您引导至正确的团队。
如果您对 DAC60508的特定寄存器设置有疑问(可用于实现特定配置)、请告诉我、我很乐意提供帮助。
此致!
Katlynne Jones
在 Zephyr OS 中有一个针对这个 DAC 的驱动程序、此驱动程序可在以下位置找到: https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/main/drivers/dac/dac_dacx0508.c
虽然我们不支持此操作系统、但可以使用源代码作为自定义驱动程序实现的起点。 如果您使用的是 Linux、最简单的方法可能是在 IIO 子系统中的现有 DAC 驱动程序之后进行建模、特别是在驱动程序/iio/DAC/ti-DAC*之一之后进行建模。
此致、Andreas
安德烈亚斯的好输入。 我相信亚利桑那州的 TI 人士(Katlynne Jones 所在的旧 Burr-Brown 站点)一定会想知道该 DAC 有一些 Zephyr 操作系统支持。 将该实现转换为 Linux 或 FreeRTOS 应该很容易。
也许到目前为止还没有人要求 AM64x Sitara 支持与该 DAC 系列连接、但我敢打赌、如果 Prathibha 可以展示如此多的产品、就可以创建一些商业案例。也就是说、Paul Frost。
中的内容
Jim (前 TI 员工'82-'97)
Jim、您好!
Jim (ex-Tier '82-'97)
但是、如果 Prathibha 能够显示销量、我敢打赌一些商业案例。
感谢您继续戴上"TI 帽"
是的、通常需要商业案例来支持除标准 E2E 论坛支持之外的几乎任何功能。 提供新的驱动器无疑是这方面的一个示例。 对于某些器件、TI 模拟团队实际上会主动执行此操作。
此致、Andreas
您好、TI:
感谢您的更新、
我们使用的是 AM6442 A53内核 Linux 6.6.32.
请告知我们是否 已在 Linux 中测试了 SPI 器件 DAC60508? 如果需要、是使用设备驱动程序、还是在其他内核上进行了测试?
TI: 到目前为止可能还没有人要求 AM64x Sitara 提供与该 DAC 系列连接的支持、但我敢打赌、如果 Prathibha 能够展示如此之多的产品、那也可以做一些商业案例。比如说 Paul Frost。
回答:我需要与我们的管理层核实。
谢谢!
Prathibha
请告诉我们 SPI 器件 DAC60508是否在 Linux 中进行了测试? 如果是、这是使用设备驱动程序、还是在其他内核上测试?[/QUOT]我查看了最新的 Linux 内核上游来源、但不支持此设备。 因此、我建议先使用现有的 TI DAC 驱动器来实现这一点。 您要么需要实施此驱动程序(我们当然可以帮助)、寻找人为您实施该驱动程序、要么使用另一个驱动程序现成可用的 DAC (通常情况下、最好在开始硬件设计之前检查驱动程序可用性)。
此致、Andreas
您好、TI:
以下是内核路径"drivers/iio/DAC/"下的 TI DAC 驱动程序、
[报价]我目前正在国际商务旅行中的客户网站工作、无法进一步了解这一点;下周回到办公室后、我将发表评论。
此致、Andreas
Prathibha:
建议您自己选择4个中的一个、或者向 Katlynne Jones(https://e2e.ti.com/members/6368427 )询问 有关4个中哪一个是最接近的实施的建议(亚利桑那的模拟应用团队会比 Andreas 更了解该设备)。
吉姆