This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM64B:SK-AM64B 快速入门指南-错误链接到 AM62x

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM64B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1463667/sk-am64b-sk-am64b-quick-start-guide---wrongly-linked-to-am62x

器件型号:SK-AM64B

工具与软件:

在  SK-AM64B 评估板上| TI.com 仍  在"技术文档-更多文献"下错误地链接了 dev.ti.com/.../am62ax_skevm_quick_start_guide.html  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    感谢报告。 我会将问题路由到解决的路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目标值

    请保持 (k-kalouf@ti.com)在循环中、因为我知道 AM64x 的某些营销职责正在从 Mike Firth 过渡

    谢谢 Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!  

    感谢您的参与。 我在12月的假期之前发送了一个请求,他们上周回到我那里,并分配了任务。 应该很快就能完成。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、AM62工件从网页上消失了、但该网页上没有 SK-AM64B 快速入门指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SK-AM64B 链接快速入门指南以 tirex 形式提供、如下所示   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kathryn:

     目前、旧的 SK-AM64B 快速入门指南链接在网页上得到了确认。

    我说老了、因为有一个很好的请求、  即你应该对本快速入门指南的反馈采取后续行动、请参阅 e2e.ti.com/.../5239509 -从7个月前开始-你应该通过 https://e2e.ti.com/members/3859762 (Sreenivasa)  获得一个请求、以便将我的技术反馈更正到快速入门指南来源中。

    谢谢

    吉姆