This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:CCS v20 sec 3.2.3.2.1的链接损坏安装信息- libtinfo5

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1457553/ccstudio-broken-link-for-ccs-v20-sec-3-2-3-2-1-installation-info---libtinfo5

器件型号:CCSTUDIO

工具与软件:

提供中断  3.1.重要安装信息—Code Composer Studio 20.0.0文档

"请注意、Ubuntu 24.04随附  libtinfo6 . 所需的特定工具  libtinfo5 、Ubuntu 24.04已过时。 此22.04软件 包可从 Ubuntu 22.04软件包存储库中获得 、可以手动安装.deb 文件。"

获取 libtinfo5的链接不再正确。

获取  libtinfo5的 osudone 过程可从  https://askubuntu.com/questions/1531760/how-to-install-libtinfo5-on-ubuntu24-04中看到

sudo apt update
wget security.ubuntu.com/.../libtinfo5_6.3-2ubuntu0.1_amd64.deb
sudo apt install ./libtinfo5_6.3-2ubuntu0.1_amd64.deb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    感谢您通知我们无效链接。 这似乎是服务器的一些问题、因此它可能会得到解决。 我以前使用过该链接获取封装。 如果仍然无效、我将更新文档。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅重新确认 https://packages.ubuntu.com/jammy-updates/libtinfo5 已还原;我们可以关闭此操作(但可能有一个备份备用路径来获取必要的库)