This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:GPMC 访问地址 RTOS

Guru**** 2470830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1457876/am6422-gpmc-access-address-rtos

器件型号:AM6422

工具与软件:

您好、

   目前、我们要使用 SoC 的 GPMC 接口连接到 FPGA。 使用的模式是地址数据多路复用。 我检查了相关信息、目前不清楚 GPMC 访问的地址。 使用 CS0时、地址0x50000000是否为访问地址? 或别的什么东西吗? 我可以在手册中的哪里找到它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wanglili:

    该主题专家目前在本周和下周不在办公室。 请预计响应会延迟。 感谢您的耐心。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wanglili、

    上面的 CS 地址0x50000000是正确的地址。

    TRM 中也提到了相同的 CS 地址。

    如果您使用 GPMC 连接到 FPGA、则需要将 SOC GPMC 配置为 NOR、PSRAM 或 NAND 类型。

    在10.1 MCU+SDK 版本中、已提供 PSRAM 和 NAND 支持。

    如果您查看代码、其中 CS 地址也是0x5000 0000。

    大多数情况下可以使用 PSRAM 或 NOR 存储器类型来连接 FPGA。

    此致、

    Anil。