This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:最少设计和移除 eMMC

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625SIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1464975/am625-minimum-design-and-removing-emmc

器件型号:AM625

工具与软件:

您好!

是否有 可用于 AM62最小设计的资源? 这是关于删除 eMMC 的具体操作。

此致!

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sam、

    感谢您的提问。

    我不确定资源是什么意思。

    eMMC 的使用特定于应用、可提供性能优势和存储器容量可用性。

    您是否能够共享最终应用或用例?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sam、

    这适用于客户了解性能和存储器要求的客户用例。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa

    我也不知道该怎么回答。  我们正在研究的应用是一个非常小(<250克)的无人机、因此我们受困于成本敏感性、而且 PCB 上的部件空间很小。  我想知道是否有 PDF 文档(应用手册、设计手册或类似文档)可指导我最大限度地减少设计。

    我想移除 eMMC、因为考虑到 PCB 表面积、它的物理尺寸很大、而且成本很高(AM625SIP 严重缩减了我们剩余的 BOM 预算)。 此外、我们认为用户更喜欢使用 SD 卡来海量存储 OS 映像等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    谢谢你。

    我们没有可指导您优化硬件的文档。

    我们有可用于进行优化的设计文件。

    我们可以通过 E2E 提供所需的指导。

    您应该能够选择所需的存储器接口、前提是它们会影响性能。

    此致、

    Sreenivasa