This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263:DRV8316REVM 连接到 Sitara AM263时提供帮助

Guru**** 2470860 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, DRV8316REVM, DRV8316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1466945/lp-am263-assistance-with-drv8316revm-connection-to-sitara-am263

器件型号:LP-AM263
主题中讨论的其他器件:DRV8316REVM、SysConfig、 DRV8316

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我目前正在进行连接 DRV8316REVM 添加至 Sitara AM263 和我遇到了一些不熟悉的连接选项。

在中 通用电机实验 对于 AM263、请参阅 SysConfig 文件中、我注意到这被CONFIG_ADC2映射到了两个不同的引脚。 您能否说明一下这是如何实现的?

除了以下必需的连接外、是否还有其他需要考虑的事项?

  • PWM (3/6引脚?)
  • SPI (3引脚)
  • nSLEEP (1引脚)
  • DRVOFF (1引脚)
  • CSA 输出(5引脚?)
  • nFAULT (1引脚)

此外、我在通用电机实验室中了解到以下定义:

Board_BSXL8316RT_REVA = 5//!<板是 MCSDK 中的 BOOSTXL_8316RT、好的

您能解释一下什么 BOOSTXL 引用的是什么? 此外、是否有用于连接 DRV8316的预定义配置?

非常感谢您的帮助。

谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahar

    是的、我们使用的是 ADC 2的双通道。 我们可以利用单个 ADC 中的所有通道、只要不需要同时对所有通道进行采样即可。 在本例中、我们使用一个通道来测量电压、使用另一个通道来测量电流。 由于我们一次对三相电压进行采样、而在不同的时间对三相电流进行采样、因此这里不会发生重叠。

    此外、您可以在代码中跳过"Board_BSXL8316RT_REVA"、因为它计划未来在 AM263通用电机控制中提供支持。

    此致、

    Masoud