请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:J784S4XEVM 工具与软件:
在10.x SDK 上、我们如何将在 R5 SPL 中完成的 DDR 配置恢复为9.2 SDK?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
在10.x SDK 上、我们如何将在 R5 SPL 中完成的 DDR 配置恢复为9.2 SDK?
您好!
下载随附的补丁后、请遵循以下说明:
cd $SDK/board-support/ti-u-boot-2024.04+git git am 0001-arch-arm-dts-k3-j784s4-ddr-evm-lp4-4266.dtsi-Revert-.patch cd ../.. make u-boot cp board-support/ti-u-boot-2024.04+git/build/r5/tiboot3.bin /media/$USER/boot
此致、
基尔西