This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:如何分配我需要的 GPIO?

Guru**** 2470830 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1467487/codecomposer-how-to-assign-gpio-i-want

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:AM6442

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户将 AM6442和 MCU+ SDK 用于 AM64。

我想在 Code Composer Studio 中分配 GPIO、但只能选择 MCU_GPIO0或任何选项。
我们如何使用 CCS 分配任何 GPIO?

下图是"gpio_led_blink"的示例。

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuwahara、

    感谢您的提问。

    [报价 userid="518653" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1467487/codecomposer-how-to-assign-gpio-i-want 我想在 code composer studio 上分配 GPIO、但我只能选择 mcu_gpio0或任何一个选项。
    如何使用 CCS 分配任何 GPIO?[/QUOT]

    幻灯片 取消选中 使用 MCU 域外设 用于查看主域 GPIO 的选项。

    此致、

    Tushar