This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:无法打开示例程序

Guru**** 2470840 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1467484/am6442-unable-to-open-sample-programs

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户无法在适用于 AM64的 MCU+ SDK 上打开大多数示例程序。

当用户尝试打开 syscfg 文件时、会弹出此消息。

下面是 无法打开的示例文件列表。
我们如何打开这些文件?

DDR_ECC_TEST_MAIN_ESM
GPIO_LED_BLINK
GPIO_INPUT_INTERRUPT
GPMC_FLASH_IO
GPMC_PSRAM_IO
I2C_LED_BLINK
I2C_MEMORY_READ
ipc_rpmsg_echo
ospi_flash_io
uart_echo

软件版本

SysConfig 版本  : 1.20.0+3587
MCU+ SDK 版本: 10.00.00.20

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuwahara、

    感谢您的提问。

    您是否可以尝试在 example.syscfg 文件中将客户端更改为下面的对象?  

    打开 example.syscfg 文件并使用以下代码替换 cliArgs。 保存该文件并重新打开。

    请参考以下代码。

    * @cliArgs --device "AM64x" --part "Default" --package "ALV" --context "r5fss0-0" --product "MCU_PLUS_SDK_AM64x@10.00.00"
     * @v2CliArgs --device "AM6442" --package "FCBGA (ALV)" --variant "AM6442-D" --context "r5fss0-0" --product "MCU_PLUS_SDK_AM64x@10.00.00"

    请告知我们上述方法是否有效。

    此致、

    Tushar