This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:SDK 8.6上为 OSPI 8D-8D-8D DDR 模式提供 PHY 校准支持

Guru**** 2470830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1466645/am62a7-phy-calibration-support-for-ospi-8d-8d-8d-ddr-mode-on-sdk-8-6

器件型号:AM62A7

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们使用的 W35N02JW OSPI NAND 中启用了8D-8D-8D DDR 模式。 目前、我们观察的是22MHz 的时钟频率、而我们的 SBL 驱动程序能够实现50MHz。 您能帮助我们将时钟频率配置为50MHz 吗? 此外、我们是否需要为此刷写 PHY 模式? 如果是、请提供相关步骤。

我们遵循了以下步骤、但未能实现

https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62AX/10_01_00/exports/docs/linux/Foundational_Components U4.12.7-Boot/UG-QSPI.html#:~:text=NAND%20Boot%20mode.-、PHY%20Calibration、-PHY%20Calibration%20Allow

此致、

镍镉电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikin:

    指定的专家目前不在办公室。 对该线程的响应将被延迟。

    感谢您的耐心。

    同时、您能告诉我们您在使用哪款 SDK 吗?

    是 MCU+SDK 还是 Processor SDK Linux? 您在上面提供的链接来自 Processor SDK Linux。

    此致、

    Tushar