This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:C71分频操作优化

Guru**** 2471370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1467152/tda4vm-q1-c71-divide-operation-optimization

器件型号:TDA4VM-Q1

工具与软件:

您好!

我们当前正在尝试将 uint64_t 除以1000 (整数除法)。 这个运算对于我们的用例需要花费很多时间、我们认为一种更快的方法是将值转换为双精度型、然后将其乘以0.001。 但是、这仍然不足以满足我们的需求、并且仍然太慢。 在研究替代方法后、我们发现可以选择用一个乘法和一个右移运算来进行除法。 基本上、我们计算出的商如下所示:

M =(2^60 +24)/1000 = 1.152.921.504.606.847 (0x4189374BC6A7F)。

然后将数字乘以:R = M * N (其中 N 是我们要除以的数字)、然后将其向右移动60:O =((2^60 +24)/1000)*(N / 2^60)。

这给我们留下了 N/1000+(24*N)/(1000*2^60),这似乎是一个很好的近似值。

以及实现方法  将两个64位无符号值相乘以得到一个128bit 无符号值、我们稍后可以在 C71 DSP TDA4上使用该值(用于提取更高和更低的部分)?

此致、

Ogi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ogi、

    我会检查并尽快更新。

    此致、

    Sivadeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ogi、

    目前、我们没有支持返回128位无符号值的 ISA。 但是、有一条返回64位无符号值的可用指令:

    __mpydd_ddd(ulong, ulong) -> ulong

    此致、
    Sivadeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sivadeep:

    我们找到了__vmpyudq_vw 指令、并设法将其用于我们的目的。

    谢谢!

    此致、

    Ogi.