This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXCPXEVM:有关将 FPD-Link 摄像头连接到 TI 评估板的问题

Guru**** 2471420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1467334/j721excpxevm-questions-about-connecting-an-fpd-link-camera-to-a-ti-evaluation-board

器件型号:J721EXCPXEVM

工具与软件:

我是个初学者。
我正在考虑将具有 FPD-Link 的单个摄像头连接到 TI 评估板。
在这种情况下、需要哪种适配器板?
此外、如果我只使用一个摄像头、是否可以在不使用适配器板的情况下直接连接它?

如果输入为 FPD-Link、输出为 CSI-2、我可以使用任何适配器板吗?
如果熟悉此设置的人员能提供任何建议、我将不胜感激。

μ ①Evaluation 板
https://www.ti.com/tool/ja-jp/J721EXCPXEVM

②Camera (D3 Embedded DesignCoreRegistered摄像机模块系列)
https://www.ti.com/tool/ja-jp/D3-3P-DESIGNCORE-CAMERA

③Adapter 董事会候选人
  a. Fusion2串行捕捉扩展板套件
    https://www.ti.com/tool/J7EXPAXVM
  B.FPD-Link III 摄像头解串器评估模块
   https://www.ti.com/tool/ja-jp/DS90UB954-Q1EVM
  C.无

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、在 J721E EVM 板上、我们不支持直接摄像头连接。 但您可以使用 Fusion 板、Fusion 板支持单摄像机输入。

    此致、

    Brijesh