This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:关于 C7x DSP 库的详细内容

Guru**** 2471980 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1460228/sk-am62a-lp-about-the-detail-contents-of-the-c7x-dsp-library

器件型号:SK-AM62A-LP
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

尊敬的专家:

Q1:您能告诉我 C7x DSP 库的构建环境吗?
问题2:此外、是否有任何信息比用户指南中提供的信息更详细?
:C:\ti\mcu_plus_sdk_am62ax_ \source\DSPLIB_02_06_00_01\docs\user_guide

我的客户正在使用 SK-AM62A-LP 评估 C7x、并且想了解有关 DSP 库工作原理的更多具体细节。

此致、
还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    有人可以帮我吗?

    此致、
    还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 O、H:

    1) 1)用户指南、位于"mcu_plus_sdk_am62ax_ \source\dsplibdocs\user_guide"包含用于编译和测试库的构建说明。

    2) 2)我不知道除了用户指南之外的任何其他文档。 不过、让我在内部进行检查、以便我们返回给您。

    谢谢!
    Shreyansh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shreyansh:

    感谢您的支持。  我了解 DSPLIB。

    您还能回答一些其他问题吗?

    是否有办法获得一个环境、该环境包含生成下面两个库的源代码?

    drivers.am62ax.c75x.ti-c7000.debug.lib
    drivers.am62ax.c75x.ti-c7000.release.lib
    (MCU_PLUS_SDK_am62ax_ \source\drivers\lib)

    我的客户 希望有一个示例可用于检查 C7000上的驱动程序设置。(例如、如果它是用于 C7000环境中可使用的不同 SoC 的 SDK、就可以了。)

    此致、
    还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="402494" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1460228/sk-am62a-lp-about-the-detail-contents-of-the-c7x-dsp-library/5625786 #5625786"]

    是否有办法获得一个环境、该环境包含生成下面两个库的源代码?

    drivers.am62ax.c75x.ti-c7000.debug.lib
    drivers.am62ax.c75x.ti-c7000.release.lib
    (MCU_PLUS_SDK_am62ax_ \source\drivers\lib)

    [报价]

    尊敬的 O.H:

    这些库文件基本上是$MCU_PLUS_SDK/source/drivers 中提供的所有 SOC 外设驱动程序、这些驱动程序被编译为应用程序使用。 基本上、这些库文件的源代码都是位于 $MCU_PLUS_SDK/source/drivers 中的驱动程序。

    我的客户 希望获得一个可用于检查 C7000上驱动程序设置的样本。

    为此、您可以使用适用于 C7x 的任何示例并从 CCS 或工程源代码中打开 SysConfig 工具。 请参阅此 SysConfig 简介 。

    谢谢!

    Shreyansh