This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:将 TDA4 SoC 配置为针对应触发 ISR 回调的 PWM 的每个上升/下降沿、从同一引脚生成 PWM 和中断

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1467371/tda4vm-q1-configuring-tda4-soc-to-generate-pwm-and-interrupt-from-the-same-pin-for-each-rising-falling-edge-of-the-pwm-that-should-trigger-isr-callback

器件型号:TDA4VM-Q1

工具与软件:

您好!

 对于我们的业务逻辑、我们需要在定义的30Hz 频率下对 PWM 输出使用相同的接口、并且应该在每个上升沿或下降沿都发出中断 、从而触发回调函数。

是否可以为此目的使用相同的接口。 如果可能的话、我们如何配置接口和中断?