This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C203:OHC 汽车设计的微控制器建议

Guru**** 2471920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1467353/tms320c203-microcontroller-suggestion-for-ohc-automotive-design

器件型号:TMS320C203

工具与软件:

尊敬的支持部门

我们正在寻找符合我们新要求的微控制器、请查看以下详细信息并给出建议。

 

项目名称:头顶控制台

SOW:设计带尾灯控制的 OHC 完整电子装置。 将有一些触摸开关用于检测和打开/关闭/调光/天窗根据反馈滑动 LED 灯。 OHC 将在 LIN 通道上与 BCM 通信。

 

方框图(最少16个触摸端口需要)

开关1 OHC 左侧灯(触摸启用)

开关1OHC 右灯(触摸启用)

开关3-7天窗夹层(触摸启用)

开关8-12天窗遮阳帘滑动(触摸启用)

开关13环境光开关(触摸启用)

开关14车门控制开关(触摸启用)

Switch 15 I-Call 开关(触摸启用)

Switch 16 B-Call 开关(触摸启用)

  

请使用建议使用的微控制器  

 矢量的 LIN 从站堆栈支持(MICROSAR)。

汽车级 FUSA AISL-B 微控制器

用于实现触控开关的集成式触控控制器。