This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625-Q1:使用 uboot DSS 驱动程序在 M4上启用 DSS 驱动程序

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1457456/am625-q1-enabled-dss-driver-on-m4-by-using-uboot-dss-driver

器件型号:AM625-Q1
主题中讨论的其他器件:AM62P

工具与软件:

尊敬的 Expert:

请向我们分享有关如何在 MCU M4上启用 DSS 驱动程序的详细步骤。  

BR、

Biao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户必须将 DSS 驱动程序从 AM62P (在 DM R5上运行)移植到 AM62x 上的 MCU M4

    请让他们参考 AM62P MCU+SDK 代码中的相同内容。

    目前还没有直接的指南、但开发团队过去已经这样做了。

    但是、与 AM62P 相比、AM62x 上可能存在一些延迟问题

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patra:

    目前还没有直接的指南、但开发团队过去已经这样做了。

    我们是否可以向客户提供一些演示代码作为参考?

    BR、

    Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 DSS 驱动程序移植到 M4超出了我们路线图的范围、我们没有任何演示代码。

    但是、客户已成功实现了相同的功能。

    此致、
    Aparna