This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263P:CCS20脚本错误

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1467263/lp-am263p-ccs20-script-error

器件型号:LP-AM263P

工具与软件:

团队、  

尝试使用 CCS 20构建默认 I2C 温度示例时、出现此错误。  

我安装了 Python 3.10.11。   

谢谢!

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    您是否可以尝试安装用于生成 mcelf 映像格式的相关模块

    PIP install pyelftools 构造加密

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 SDK 中支持的新图像格式阅读更多: software-dl.ti.com/.../MCELF_LANDING.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    只需确保拥有 SDK 编译所依赖的所有必要 python 模块。 可通过参阅 mcu_plus_sdk 中的"requirements.txt"文件来检查相同的内容。

    或者、要安装所有 python 模块、可以从 mcu_plus_sdk 文件夹中运行"pip install -r requirements.txt"并安装所有软件包。

    此致、
    Shaunak