This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EDGE-AI-STUDIO:训练模型的实现

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1461342/edge-ai-studio-implementation-of-trained-model

器件型号:EDGE-AI-STUDIO
主题中讨论的其他器件:AM69A

工具与软件:

尊敬的专家

我训练了一个示例模型、并将提取的整个文件复制到 opt/model_zoo/中 . 不幸的是  型号选择下拉列表中未显示目录名称 .   是否需要添加 model 目录   edgeai-gst-apps/configs/app_config_template.yaml file or elsewhere.

Please give me steps to deploy trained model that I downloaded in my local machine.

我不知道为什么我无法在使用 IP 的模型编写器 Web 应用中进行设备设置。  

我期待着你的宝贵答复。  

此致、   

Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已提请模型编写器团队注意该线程。 他们将能够进一步提供帮助。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sajan

    关于:  我不知道为什么我无法在使用 IP 的模型编写器 Web 应用中进行设备设置。

    您能确认是否能够通过 ssh 连接您的电路板。  如果您可以远程访问该设备、请检查设备和所连接的计算机/笔记本电脑是否与设备位于同一子网中。   要使模型编写器通过 IP 访问您的设备、设备必须与计算机位于同一子网中。   
    例如、如果您使用台式机/笔记本电脑连接到 WiFi 网络、则 IP 可能与设备不在同一子网中。  

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Martin、您好!

    如何部署模型。 我的意思是、我应该需要编辑 configs 或任何位置的任何文件。  

    您能给我有关模型部署的正确说明吗? 我尝试了很多次、但它没有显示在下拉选项中供选择。
    将编译后的模型下载到开发板后、我该怎么办。

     

    我构建了最新版本(SDK 10.0)。 在下拉列表中,选择模型编写器中的模型生成器只有2个选项可用:  处理器 SDK 9.1和9.0。  

    谢谢!

    Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、为某个 SDK 版本编译的模型与其他 SDK 版本不兼容、目前模型编写器不支持 SDK 10.x。   

    由于您在器件上运行的是 SDK 10.x 映像、因此需要使用命令行工具。  我会将其转发给支持这些工具的团队。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能给我有关模型部署的正确说明吗? 我尝试过很多次、但它没有显示在下拉选项中供选择。

     Martin、您好!

    您能回答这个问题吗?  

    谢谢!

    Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将此主题转发给命令行工具专家、 与此同时、 起点是查看 SDK 器件映像上的 ml 演示应用的文档、并使用这些文档创建您自己的演示/原型应用。   

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-am69a/10_01_00/exports/edgeai-docs/common/sample_apps.html#python-c-apps

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-am69a/10_01_00/exports/edgeai-docs/common/inference_models.html#model-downloader-tool

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-am69a/10_01_00/exports/edgeai-docs/common/inference_models.html#import-custom-models

    我提供了 AM69A SDK 文档的链接、 但该过程通常与器件无关。  

    在 Model Composer 中训练的模型与所有 SDK 兼容、  但编译的训练模型(在 Model Compose 或 Model Maker 中)将仅与已编译的器件和 SDK 版本兼容。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!

    请 尽快联系我与命令行工具专家联系。

    此致、

    Sajan