This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM1806:什么是应用:调整了 AM1806EZWT3的峰值性能?

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1466913/am1806-what-is-the-app-adjusted-peak-performance-for-am1806ezwt3

器件型号:AM1806

工具与软件:

大家好!

应用程序是什么:调整了 AM1806EZWT3的峰值性能?

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最佳性能指标是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    执行64位或更多位浮点加法和乘法的经调整峰值速率。
    以下 URL 对该应用程序进行了说明。

    Nios II 处理器的调整后峰值性能(APP)是多少?

    如果您对此有任何了解、请告知我们。

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有听说过、但会检查。  
    —保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊藤山

    应用只关心浮点、而忽略定点 MAC。 根据 我们的理解、ARM926EJ-S 本身不能进行浮点运算。 . 它允许包含 VFP、但基于 OMAPL13x 或 AM18x、没有 VFP。  app 为0

    此致

    Mukul