This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:基于 SK-AM62A-LP E3开发板的 RPiV2 (IMX219)通过 gstreamer 命令报告了错误

Guru**** 2471420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1466824/sk-am62a-lp-rpiv2-imx219-based-on-sk-am62a-lp-e3-development-board-reports-an-error-through-the-gstreamer-command

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

您好!
根据文档、
,我们购买了 IMX219相机,我们验证了引脚顺序;
软件启动后、可以识别它
我们想知道是否有方法可以快速验证 MIPI-CSI 摄像头的指令、以便捕获视频流并在 HDMI 屏幕上显示它们?
我们参考了手册"prad86a"。 PDF'并使用说明。
遇到以下错误、请帮助调查原因? 是否还能提供任何其他快速验证说明?
期待您的及时回复,非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhenxiang:

    您使用了假定 IMX219采用10位 RAW 格式的 GStreamer 命令。 默认情况下、IMX219设置为8位。 可以 通过替换以下行来修改脚本/opt/edgeai-gst-apps/scripts/setup_cameras.sh

    IMX219_CAM_FMT="${IMX219_CAM_FMT:-[fmt:SRGGB8_1X8/1920x1080]}"

    或者会与

    IMX219_CAM_FMT="${IMX219_CAM_FMT:-[fmt:SRGGB10_1x10/1920x1080]}"

    然后重新运行此脚本。

    此致、

    建中