工具与软件:
您好!
我有一个与 J721E EVM 类似的板。 当我插入有源 Mini DP -> HDMI 转换器(从 CableMatters - https://www.cablematters.com/pc-521-153-active-mini-displayport-to-hdmi-adapter-4k-ready.aspx)时、它可以在8.2和8.6版上工作。 但当我在9.1上运行它时、DSS 失败 、无法运行视觉应用(请参阅下面的 MCU2_0日志)。
[MCU2_0] 14.815746 s: DSS: SoC init ... Done !!! [MCU2_0] 14.815767 s: DSS: Board init ... !!! [MCU2_0] 14.815789 s: DSS: Turning on DP_PWR pin for eDP adapters ... !!! [MCU2_0] 14.819925 s: DSS: ERROR: Turning on DP_PWR pin for eDP adapters failed !!! [MCU2_0] 14.819985 s: DSS: Board init ... Done !!! [MCU2_0] 14.838366 s: Dss_dctrlDrvSetVpParamsIoctl[1142] ret: 0 [MCU2_0] 14.838446 s: Dss_dctrlDrvEnableVideoDP[275] ret: 0 [MCU2_0] 14.838493 s: Dss_dctrlDrvEnableVideoDP[291] ret: 0 [MCU2_0] 14.838534 s: Dss_dctrlDrvSetVpParamsIoctl[1174] ret: 0 [MCU2_0] 14.838603 s: DSS: Init ... Done !!!
在10.0或10.1等更高版本中是否修复了此问题? 如果没有-是否有其他方法可以 解决此问题?
谢谢!