This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP:读取和写入操作完成时是否会维护 eMMC 时钟?

Guru**** 2472510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1466492/faq-am625-am623-am620-q1-am625-q1-am625sip-is-the-emmc-clocks-maintained-when-read-and-write-operations-are-finished

器件型号:AM625

工具与软件:

您好!

我想知道 AM6352是否持续维护 eMMC 时钟、或者在完成读取和写入过程时是否停止时钟。

为什么要问?  
在 大多数 eMMC 中、刷新和监控存储器运行状况的"巡逻"在时钟运行时工作。

此致

Geoffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您的问题中有一个拼写错误、我们向您询问了 AM6252。

    如果是、我可以确认 AM62x 器件中实现的 MMCSD 主机控制器能够在没有传输时暂停时钟、但该功能默认处于关闭状态。

    此致、
    Paul