This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3:请推荐集成度高于 TPS65931211的 PMIC

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP, TPS6593-Q1, AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1464820/am62a3-please-recommend-a-pmic-with-higher-integration-than-tps65931211

器件型号:AM62A3
主题中讨论的其他器件:SK-AM62A-LPTPS6593-Q1AM62P

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

在 EVK SK-AM62A-LP 上、  使用了 PMIC TPS65931211。  此 PMIC 需要额外的降压稳压器和 LDO。 在成本和 PCB 尺寸方面、它并不是非常适合采用锂电池的产品。  您能否推荐集成度高于 TPS65931211的 PMIC?  

此致、

水井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wells:

    感谢您使用 E2E。 TPS65931211-Q1 PMIC 为所有 AM62A 电源域供电。 外部分立器件在很大程度上取决于应用用例、外设和低功耗模式。 例如、如果您的应用不需要"部分 IO"低功耗模式、则 不必为 CANUART 电源轨(VDDSHV_CANUART 和 VDD_CANUART)供电外部分立式稳压器。  

    您的应用是否需要汽车等级或功能安全?

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brenda:

    感谢您的帮助。

    我们的 应用不需要汽车等级或功能安全。

    此致、

    水井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wells:

    对于非汽车/非功能安全应用、您可以考虑使用 支持高达105°C 的 TPS6521909+TPS6287x。 此电源解决方案不支持"IO+DDR"低功耗模式。

     

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brenda:

    我们的产品是使用 锂电池供电的手持设备。 因此它需要高效的节能模式。 因此、PMU 解决方案应支持 "RTC+DDR"低功耗模式。

    此致、

    水井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wells:

    我想在这里做一个更正。 AM62A 没有"RTC+DDR"低功耗模式。 相反、它具有"IO+DDR"。 有关支持的低功耗模式的更多详细信息、请参阅"6.2.4功耗模式"。

    如果您的应用需要"IO+DDR"低功耗模式、并且您正在寻找比 TPS6593-Q1更小且成本更低的电源解决方案、那么我会推荐 TPS6522430-Q1。 这是建议用于 AM62P 的 PMIC、但也可以为 AM62A 供电。 .  

    如有任何问题、请告诉我们。  

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brenda:

    从功能和性能的角度来看、您建议在 TPS6522430-Q1与 TPS65931211-Q1之间使用哪个芯片 ?

     

    此致、

    水井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wells:

    两个 PMIC 均可为 AM62A 供电。 TPS6522430-Q1是一款较新的开发器件、在成本和尺寸方面进行了更优化。  

    如果您需要 AM62A 和 PMIC 的参考设计文件、则可能需要使用入门套件(TPS6593-Q1)中使用的 PMIC。   

    谢谢!

    Brenda